Dans cet article
Bague d'étanchéité : comment l'installer correctement ?
Vous avez trouvé la bonne bague d'étanchéité pour votre application ? L'étape suivante est un montage précis et impeccable pour que la bague d'étanchéité soit placée sans être endommagée. Si vous remplacez une bague d'étanchéité existante, vous devez d'abord la démonter avec le même soin et la même précision. Cet article explique les différentes étapes de (dé)montage qui contribuent à un fonctionnement optimal de l'application.
Préparer le montage de la bague d'étanchéité
Un montage réussi va de pair avec une préparation minutieuse. En suivant quelques étapes simples, vous augmentez considérablement les chances d'une installation sans faille.
- En cas de réparation, retirez l'ancienne bague d'étanchéité
- Choisissez la bonne taille de bague d'étanchéité
- Contrôlez la bague d'étanchéité
- Inspectez minutieusement les surfaces en contact avec la bague d'étanchéité
- Rassemblez les bons outils de montage
En cas de réparation, retirez l'ancienne bague d'étanchéité
S'il s'agit d'une réparation, il faut d'abord retirer l'ancienne bague d'étanchéité. Pour retirer une bague d'étanchéité, il est important d'utiliser les bons outils pour éviter d'endommager l'arbre et l'alésage. La meilleure solution est donc de retirer la bague d’étanchéité sans avoir à démonter complètement l'arbre. Pour cela, percez quelques trous dans la bague d'étanchéité à l'aide d'un poinçon et d'un marteau. Vous pouvez ensuite retirer la bague d'étanchéité du siège avec un crochet. Vous pouvez également mettre des vis dans les trous, puis tirer sur les vis pour retirer lentement la bague d’étanchéité du boîtier. Veillez à ne pas endommager l'arbre ou le boîtier.
Si l'arbre ou le boîtier sont endommagés, ils doivent être réparés. Si vous ne remplacez que la bague d'étanchéité, mais que l'arbre ou l'alésage restent endommagés, vous risquez de devoir faire face à une défaillance ou à une fuite prématurée. Vous pouvez réparer l'arbre facilement en utilisant un manchon SKF Speedi par exemple.
Choisissez la bonne taille de bague d'étanchéité
En déterminant d'abord les dimensions des diamètres intérieur et extérieur ainsi que la hauteur de l'alésage, vous aurez toutes les informations nécessaires pour trouver la bonne taille de bague d'étanchéité. La bague d'étanchéité doit bien sûr aussi résister à la pression, à la température et au fluide auquel elle est exposée à l'intérieur du joint pendant la fabrication. Consultez notre guide de sélection de bagues d'étanchéité pour en savoir plus.
Vérification des matériaux et des surfaces
Avant de monter la bague d'étanchéité, il est important de s'assurer que celle-ci, l'arbre et l'alésage ne soient pas endommagés. Veillez donc à ce que les surfaces avec lesquelles la bague d'étanchéité entre en contact ne présentent pas de pointes ou de bavures. La lèvre d'étanchéité étant fragile, tout dommage minime peut entraîner une fuite. Vérifiez également que la bague d'étanchéité est propre. Même une petite saleté peut entraîner une fuite. N'utilisez donc jamais une bague d'étanchéité usagée pour le montage.
Utilisez les bons outils de montage
Pour installer des bagues d'étanchéité, il faut utiliser les bons outils de montage. En raison du risque élevé de dommages lors du montage, il est important que vous ayez des outils avec lesquels vous pouvez travailler avec précaution. Un jeu de douilles à choc qui permet également de monter des paliers est idéal dans ce contexte.




Dotez l’arbre d’une extrémité chanfreinée
Le diamètre intérieur de la bague d'étanchéité étant amené à s'élargir lors du montage, l'arbre doit être doté d'une extrémité chanfreinée. Ce chanfrein d'entrée doit présenter un angle de 30° à 50°. S'il y a une gorge ou une clavette sur l'arbre, il est préférable d'utiliser une douille de montage. L'alésage doit également présenter un chanfrein de 30° sur une longueur d'au moins 1 mm. Veillez à bien arrondir les extrémités.

Préparez l'arbre et évitez les dommages
Montage de la bague d'étanchéité
Si vous avez préparé le montage correctement, vous êtes déjà sur la bonne voie pour une installation réussie. Le montage de la bague d'étanchéité n'est en soi pas compliqué, mais il est important qu'il soit effectué correctement en vue de préserver la longévité et la fiabilité du joint.
Pose de la bague d’étanchéité
Lorsque vous commencez la pose proprement dite, assurez-vous que la bague d'étanchéité est toujours dans le bon sens. Donc pas vers l'extérieur, mais toujours avec le ressort orienté vers le fluide à étancher. La bague d’étanchéité doit ensuite être enfoncée dans l'alésage. Utilisez les bons outils, tels qu'un jeu de douilles de choc, pour exercer une pression homogène. La bague d'étanchéité ne doit jamais être enfoncée par la force dans l'alésage.

Des problèmes avec le montage de la bague d'étanchéité ?
Il arrive parfois qu'une utilisation prolongée provoque une rainure au niveau de la lèvre d'étanchéité à un moment donné. La bague d'étanchéité ne convient donc plus totalement et n'assure plus l'étanchéité. Il n'est pas forcément nécessaire de remplacer ou de réparer l'arbre entier. Regardez d'abord les dimensions. Il peut être possible d'installer une bague d’étanchéité plus fine ou plus large à côté de la rainure. Une alternative est d’utiliser le kit de réparation de manchon Speedi pour réparer la bande de roulement sous le joint.
Vous trouverez ci-dessous une liste d'autres problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'installation des bagues d'étanchéité.

Vous souhaitez être informé d'autres conseils utiles et des principales évolutions du secteur ? Alors inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter !
Abonnez-vous à notre newsletter:
Pour recevoir les actualités de l'industrie.