Nous fournissons toujours le joint ou le produit en caoutchouc adapté à votre projet
Découvrez comment ERIKS peut vous aider, en tant que fabricant d'équipements d'origine, dans votre recherche de la bonne solution.
Un joint fabriqué dans un mauvais matériau, un support cylindrique antivibratoire qui ne respecte pas les niveaux de tolérance requis ou un profilé en caoutchouc qui ne convient pas tout à fait. Vous connaissez cela ? Vous avez probablement déjà été confronté(e) à ce genre de situation. Ce ne sera plus le cas si vous faites appel à ERIKS pour vous aider à trouver le produit en caoutchouc qui convient à votre projet. Découvrez comment les services proposés par ERIKS permettent d'éviter d’avoir à refaire les travaux, d'utiliser des joints ou des supports cylindriques antivibratoires défaillants ou de mécontenter les utilisateurs finaux.
Services ERIKS
Développement de produits sur mesure
Afin de garantir la meilleure qualité des produits sur mesure, nous utilisons les méthodes d'ingénierie Six Sigma et des simulations et projets de développement par analyse des éléments finis (FEA).
Conception pour ingénierie Six Sigma
Le développement d'un produit adapté commence par l'adoption de principes de développement appropriés. C'est la raison pour laquelle nous travaillons selon la méthode Six Sigma DIDOV. Les phases Définir, Identifier, Concevoir, Optimiser et Vérifier appliquées par nos ingénieurs Green Belt et Black Belt, nous permettent d'aborder les projets de développement avec une efficacité maximale et de porter à votre demande une attention complète.
Éviter les erreurs avec l'analyse des effets du mode de défaillance du processus (PFMEA) et l'analyse des effets du mode de défaillance de conception (DFMEA)
Un joint ne doit pas être défaillant et un support cylindrique antivibratoire doit respecter les niveaux de tolérance requis. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas ? ERIKS utilise alors des méthodes d'analyse des effets du mode de défaillance. Ces FMEA nous permettent d'examiner où peuvent se produire des défaillances dans le processus (PFMEA) et la conception (DFMEA) et quels en sont les effets. En détectant ces défaillances potentielles à un stade précoce, il est possible de les résoudre avant de commencer les tests de prototypes et avant d'utiliser la série.
Projets de développement sur mesure
Parfois, les clients nous présentent des défis que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir résoudre. Dans ce cas, nous entamons avec eux un projet de développement sur mesure pour parvenir à développer le bon produit en trois étapes :
1. Voix du client – Sur la base d'entretiens, d'e-mails et d'informations échangés sur le projet, nous créons un document Voix du client qui contient toutes ses exigences et tous ses souhaits concernant le produit.
2. Caractéristiques critiques de qualité – Les données obtenues à partir de la Voix du client donnent un aperçu des exigences de qualité, les caractéristiques critiques de qualité (CTQ ou Critical to Quality). Nous savons ainsi exactement ce dont nous avons besoin pour livrer un produit de grande qualité qui répond à toutes les exigences de qualité.
3. Développement et test d'un prototype – Au cours du développement et des tests de prototypes, nous évaluons avec le client si la solution développée répond effectivement aux CTQ. Au cours de cette phase, les derniers ajustements sont effectués et ce n'est que lorsque le client est satisfait à 100 % du produit que nous passons à la production en série.
Fabrication propre et conditionnement en cleanroom
Vous travaillez pour ou dans le secteur alimentaire, pharmaceutique ou des semi-conducteurs ? Alors vous connaissez l'importance des produits propres. Cela va au-delà d'un matériau en caoutchouc propre. Les processus de production et de conditionnement doivent également répondre à des normes strictes. ERIKS, grâce à son installation de conditionnement en cleanroom située à Alkmaar et à ses installations de production propres, respecte la norme ISO 14644-1 . Dans cette classe ISO 6 (également appelée classe 1000), les particules jusqu'à 0,5 µm doivent être filtrées. Nombre de nos fournisseurs disposent également de moyens de production propres. Nous produisons également en cleanroom des pièces en grande série.
Contrôle de qualité et contrôles par lots parfaits
Vous avez besoin de joints ayant des marges spécifiques ? Ou vous souhaitez que tous les produits d'un lot soient contrôlés ? Avec un contrôle de qualité à 100 % et des capacités de contrôle par lots, ERIKS garantit toujours la qualité dont vous avez besoin.
Réduisez vos délais de mise sur le marché grâce au prototypage rapide
Le développement d'un nouveau design coûte cher et plus vite ce processus de développement est achevé, plus vite cet investissement peut être amorti. Chez ERIKS, nous comprenons que, parfois, vous ne pouvez pas attendre les prototypes. Nos solutions de prototypage rapide nous permettent de livrer des prototypes extrêmement rapidement. Nos solutions d'impression 3D, ERIKS SealXpress et nos matrices nous permettent de livrer des échantillons dans les délais les plus brefs.
"Client et fournisseur ne faisait qu'une équipe"
Parfois, la rapidité est essentielle pour répondre de manière adéquate aux évolutions du marché. En tant que constructeur de machines, vous voulez pouvoir vous adapter rapidement. Demcon a fait appel à ERIKS au début de la crise sanitaire pour modifier son respirateur utilisé dans les unités de soins intensifs et intensifier extrêmement rapidement la production.
Développement et test de composants en caoutchouc
Chez ERIKS vous trouverez tous les composants standard en caoutchouc ainsi que des composants destinés à des applications spécifiques dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique, l'industrie du gaz, de l'eau potable et bien d'autres encore. Vous ne trouvez pas le composant adapté à votre projet ? Ou vous devez respecter des exigences particulières concernant, par exemple, la migration, la pression ou la température ?
Dans ce cas, nous pouvons développer le composant dont vous avez besoin en collaboration avec le laboratoire Elastomer Research Testing bv (ERT) ERT est un laboratoire de recherche sur le caoutchouc réputé qui fait partie d'ERIKS, est spécialisé dans le développement et les tests de composants en caoutchouc et est certifié ISO 17025.
Vous réfléchissez au joint idéal ou vous voulez faire contrôler votre conception ?
Ne pensez pas que vous pourrez réfléchir après-coup au joint de votre machine. Si vous ne choisissez pas tout de suite le joint adéquat, les conséquences peuvent être importantes. Vous voulez pouvoir livrer une machine qui fonctionne correctement sans avoir à tout refaire après-coup ? Prenez rendez-vous avec l'un de nos spécialistes qui vous donnera en 30 minutes toutes les informations nécessaires sur le joint adapté à votre conception spécifique. Nous sommes à votre disposition, sans obligation d'achat et gratuitement. Prenez maintenant un rendez-vous pour obtenir des conseils.
Ingénierie inverse pour solutions existantes
Votre solution actuelle ne vous satisfait pas ? Nous pouvons également vous aider. Nos programmes d'ingénierie inverse permettent d'analyser la solution actuelle, de trouver quels sont les points à améliorer et de faire en sorte que nous puissions vous satisfaire.
Marques d'homologation et certificats pour chaque industrie
Que vous ayez besoin d'un caoutchouc conforme aux exigences des normes EC1935, USP, KIWA, EN549 ou autres, nous pouvons vous le fournir. Dans de nombreux cas, nous pouvons également fournir des matériaux présentant plusieurs marques d'homologation, comme l'homologation FDA et la norme EC1935. Vous pouvez ainsi être sûr(e) que le matériau répond à toutes les exigences de qualité et à la législation.
Les 5 avantages d'une collaboration avec ERIKS
1. Standard ou sur mesure, nous avons toujours la solution adaptée à votre design
Vous recherchez le joint, le support cylindrique antivibratoire ou le produit en caoutchouc adapté à votre design. ERIKS est en mesure de vous le fournir. Notre gamme standard compte près de 60 000 produits. Vous ne trouvez pas la solution qui vous convient dans cette gamme ? Dans ce cas, nous pouvons fabriquer ensemble le produit dont vous avez besoin. Qu'il s'agisse d'une grandeur de série de 1 000 pièces, 100 000 pièces ou 10 000 000 de pièces, nous sommes là pour vous.
2. Un support du début à la fin
La phase de conception de votre produit n'est que la première étape de votre projet et nous le comprenons très bien. C'est pourquoi nous sommes à votre service pour vous conseiller, vous assister sur site et vous fournir des pièces détachées, même après la livraison d'un joint ou d'un support cylindrique antivibratoire, pour que la qualité de votre machine ne souffre pas de l'utilisation de pièces du marché de rechange.
3. Garantie de qualité et de traçabilité
Vous voulez livrer à votre client un bon produit dans lequel des joints ou des supports cylindriques antivibratoires défectueux n'ont pas leur place. Avec la garantie de qualité du produit et de traçabilité de nos matériaux, vous livrez en toute sérénité un produit de qualité.
4. Nous pensons avec vous et nous allons même plus loin
Notre équipe de spécialistes est extrêmement expérimentée, qualité dont vous pouvez bénéficier. Le caoutchouc est un matériau difficile qui peut se comporter de manière imprévisible. On peut vite oublier ou mal expliquer certaines informations cruciales. Nous avons par exemple aidé un fabricant de machines alimentaires à les adapter non seulement au marché américain mais également au marché européen. Et tout ceci avec un seul et même joint.
5. Gestion de la chaîne d'approvisionnement, même dans des situations inédites
Vous ne voulez plus perdre le sommeil à cause de livraisons tardives ou d'une qualité incertaine ? ERIKS maîtrise la chaîne d'approvisionnement, qu'il s'agisse des délais de livraison, du contrôle de la qualité et de la constance de la qualité. Même pendant la crise sanitaire, nous avons pu fournir à tous nos clients leurs produits dans les délais, car nous disposons d'un réseau mondial de sites de production. Nous l'avons fait, entre autres pour Demcon. Lorsqu'une pièce vitale de son module de ventilation s'est avérée indisponible, ERIKS est très rapidement venue à son secours.
Vous réfléchissez au joint idéal ou vous voulez faire contrôler votre conception ?
Ne pensez pas que vous pourrez réfléchir après-coup au joint de votre machine. Si vous ne choisissez pas tout de suite le joint adéquat, les conséquences peuvent être importantes. Vous voulez pouvoir livrer une machine qui fonctionne correctement sans avoir à tout refaire après-coup ? Prenez rendez-vous avec l'un de nos spécialistes qui vous donnera en 30 minutes toutes les informations nécessaires sur le joint adapté à votre conception. Nous sommes à votre disposition, sans obligation d'achat et gratuitement. Prenez maintenant un rendez-vous pour obtenir des conseils.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Veuillez remplir le formulaire et nous vous répondrons dans un délai de deux jours ouvrables.
Nous vous aidons volontiers
Vous êtes à la recherche de connaissances spécialisées sur les produits ?
Nos spécialistes produits sont à votre entière disposition avec leurs conseils personnalisés et leur profonde connaissance des produits.
Know-how hub
Restez toujours au courant de nos derniers blogs, actualités et cas clients.