Qualité de l'air
L'air (comprimé) n'est pas seulement utilisé pour alimenter les machines et les outils. Il est également utilisé pour sécher, transporter, aérer ou emballer des produits. En d'autres termes, il entre en contact avec le produit (final). L'importance d’un air comprimé « propre » est donc capitale. C’est beaucoup plus important qu'on ne le pense souvent.
« C'est juste de l'air »
L'air ne se voit pas. Il n'est donc pas surprenant que peu d'attention lui soit accordée. Mais que se passe-t-il si la qualité n'est pas bonne ? Dans la pratique, l'air comprimé n'a pas la bonne pureté dans de nombreux cas. Si l'air comprimé n'est pas de bonne qualité, cela affectera le produit final. Dans le pire des cas, cela peut même entraîner un rappel.

Air comprimé de mauvaise pureté :
- Augmente le risque de croissance bactérienne
- Peut dégager une saveur et une odeur
- Réduit la durée de vie de la machine et accélère l'usure
Faire mesurer la qualité de l'air
La qualité de l'air est une question complexe. La norme internationale DIN ISO8573-1:2010 contient des spécifications relatives à la pureté de l'air comprimé, classant et réglementant divers contaminants.
ERIKS mesure la qualité de l'air comprimé et fournit des informations sur les particules, l'humidité et les vapeurs d'huile résiduelles. Pour ce faire, nous utilisons différentes méthodes de mesure : la mesure temporaire (snapshot) et le suivi permanent. Avec les composants de Festo, tels que la filtration et le séchage, nous améliorons et garantissons la qualité de l'air dans vos applications.
La mesure de la qualité de l'air peut éventuellement être effectuée en même temps que la détection des fuites d'air. Renseignez-vous sur les possibilités que nous offrons.

Nous vous aidons volontiers
Vous êtes à la recherche de connaissances spécialisées sur les produits ?
Nos spécialistes produits sont à votre entière disposition avec leurs conseils personnalisés et leur profonde connaissance des produits
Know-how hub
Restez toujours au courant de nos derniers blogs, actualités et cas clients.